7ES02-0422-01

Puesta en marcha automática

  1. Conecte transformadores toroidales y encienda la fuente de alimentación.
    NOTA: Tras encenderse por primera vez, el dispositivo lleva a cabo una puesta en marcha automática. Puede conectar entre 1 y 12 transformadores toroidales, en función de los requisitos.

    El dispositivo muestra el mensaje Detectando toroide con una barra de progreso en porcentaje.

    • Si se detecta un transformador toroidal, se muestra la pantalla Puesta en marcha. El siguiente es un ejemplo de conexión y detección de 12 transformadores toroidales:

      NOTA: Si ha conectado un transformador toroidal que no se encuentra entre los transformadores toroidales recomendados, deberá ponerlo en marcha manualmente. Consulte la sección Puesta en marcha manual. Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.
    • Si no se detecta el transformador toroidal, se muestra el mensaje Toroide no disponible.

      En este caso, realice una de las siguientes acciones:

      • Compruebe si el transformador toroidal está correctamente conectado y vaya a Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Auto. El dispositivo lleva a cabo la puesta en marcha automática.

      • El transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales. El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente. Consulte la sección Puesta en marcha manual.

        NOTA: Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.

  2. Puede comprobar el cableado del sistema. Para comprobarlo, consulte la sección Comprobación de las conexiones de cableado. Si no desea comprobarlo, ignore este paso y vaya hasta el siguiente.
  3. Pulse el botón {50}{51}.

    El dispositivo sale del modo de puesta en marcha y muestra la pantalla Resumen. El siguiente es un ejemplo de conexión y detección de 12 transformadores toroidales:

    NOTA: El icono de reloj parpadea para indicar que debe establecerse la fecha/hora.

    NOTA:
    • El dispositivo saldrá automáticamente del modo de puesta en marcha transcurrida una hora si no se realiza una salida manual.

    • Si ha sustituido el transformador toroidal o instalado uno nuevo, vaya a Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Auto. El dispositivo lleva a cabo la puesta en marcha automática.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?