Configuración de los parámetros de red
- Vaya a .
- Modifique el valor de los parámetros según la
tabla siguiente:NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción Aplic. -
Circ. Pot..
-
Circ. Cont.
Circ. Pot.
-
Seleccione Circ. Pot. para aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.
-
Seleccione Circ. Cont. para circuitos de control auxiliares utilizados para gestionar sistemas de alimentación que contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.
Frequencia -
50 Hz
-
CC
-
400 Hz
-
60 Hz
50 Hz
Seleccione la frecuencia nominal del sistema de alimentación supervisado. Filtrado -
5s
-
40 s
-
400s
40 s
Seleccione el tiempo de filtrado en función de la aplicación. Adapt. v -
Ninguno
-
VA1T
Ninguno
Seleccione el adaptador si la tensión de red es superior a la tensión de red nominal del dispositivo. Nombre de canal Los caracteres permitidos son:
-
A a Z
-
a a z
-
0 a 9
-
Caracteres especiales (guión/ menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))
CANAL – 1 a CANAL – 12 para los 12 canales
Establezca el nombre de canal que desee en los 12 canales. NOTA: El nombre de canal solo puede establecerse en inglés.La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter “W”, la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter “I”, la longitud máxima es de 18 caracteres.
-