VIGED310022EN-06

Усиление защиты

Рекомендации по оптимизации кибербезопасности в защищенной среде.

  • Обеспечьте усиление защиты устройства в соответствии с политикой и стандартами вашей компании.

  • Ознакомьтесь с допущениями о защищенной среде и проработайте потенциальные риски, а также стратегии по их устранению.

  • Ограничение функциональности может быть применено для отключения или ограничения использования ненужных функций, протоколов и (или) служб.

  • Смените номера портов протоколов связи со значений по умолчанию на другие. Это снижает предсказуемость использования портов.

  • Отключите порты протоколов связи, если они не используются. Это сокращает возможности для атаки.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.