VIGED310022EN-06

Предположения о защищенной среде

  • Рекомендации по кибербезопасности — доступные и актуальные рекомендации, регламентирующие использование информации и технологических ресурсов в вашей компании.

  • Безопасность периметра — установленные устройства и неиспользуемые устройства находятся в месте, где контролируется доступ или ведется видеонаблюдение.

  • Аварийный источник питания — система управления обеспечивает возможность переключения на аварийный источник питания (без влияния на существующее состояние безопасности) или в документируемый режим ограниченной функциональности.

  • Обновления микропрограммного обеспечения — микропрограммное обеспечение устройства регулярно обновляется до текущей версии.

  • Средства защиты от вредоносного ПО — внедрены средства обнаружения, профилактики и восстановления для защиты от вредоносного ПО в сочетании с информированием пользователей.

  • Физическая сегментация сети — система управления обеспечивает возможность:

    • физически сегментировать сети системы управления от сетей, не связанных с системой управления;

    • физически сегментировать критические сети системы управления от некритических сетей системы управления.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.