VIGED310022EN-06

Обзор

Modbus — это незашифрованный протокол связи. Порт RS-485 не позволяет передавать зашифрованные данные с использованием протокола передачи данных.

Осторожно
Потенциальная угроза доступности, целостности и конфиденциальности системы
  • Не позволяйте не имеющим разрешения пользователям получать доступ к вашей сети.
  • Обеспечьте шифрование всей передаваемой по сети информации.
  • Регулярно устанавливайте обновления и исправления сетевых систем безопасности.
  • Отслеживайте активность в сети для выявлению любого подозрительного поведения.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Во избежание вредоносного использования конфиденциальной информации, передаваемой во внутренней сети, выполните следующие инструкции:

  • Выполните физическое или логическое сегментирование сети.

  • Ограничьте доступ к сети с помощью стандартных средств контроля доступа, таких как брандмауэры.

  • Для передачи данных по внешней сети используйте шифрование передачи данных по внешним сетям с помощью зашифрованного туннеля, TLS или аналогичного решения.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.