VIGED310022EN-06

Protección

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en entornos protegidos:

  • Proteja el dispositivo de conformidad con las políticas y normas de la empresa.

  • Revise los supuestos sobre entornos protegidos y aborde los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación.

  • Las funciones mínimas se pueden aplicar para prohibir y restringir el uso de funciones, protocolos o servicios innecesarios.

  • Cambie los valores predeterminados de los puertos de los protocolos de comunicaciones. Esta acción reducirá la previsibilidad de su uso.

  • Deshabilite los puertos de los protocolos de comunicaciones que no están utilizándose. Estas acciones reducen los posibles puntos de ataque.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.