6055-40 Rev. 02

Accesorios

Montacargas MasterClad

Se requiere un montacargas para interruptores automáticos para cada:

  • alineación de doble altura.

  • Tablero de fuerza instalado en plataformas de hormigón que no se extiendan más allá de la parte frontal del tablero de fuerza.

  • Tablero de fuerza NEMA 3R sin pasillo de servicio para exteriores.

El contenedor se eleva y se baja mediante un sistema de accionamiento de piñón y tornillo sinfín autofrenante con un cabrestante y cable. No se requiere liberación o bloqueo de trinquete debido a la característica de embrague de retención de carga automática. Al girar el mango en sentido horario, se eleva el contenedor. Al girar la palanca en sentido antihorario, se baja el contenedor.

Siga las instrucciones proporcionadas con el montacargas Masterclad para quitar un interruptor automático del compartimiento de interruptores automáticos con el montacargas.

Montacargas Masterclad

Gabinete de pruebas (opcional)

Se suministra un gabinete de pruebas opcional montado en la pared (vea Gabinete de pruebas de montaje en la pared (opcional)) cuando se indica en las especificaciones del usuario. El gabinete de pruebas consiste en un pequeño gabinete con:

  • un interruptor de encendido y apagado,

  • una luz blanca que indica que está energizado,

  • una luz roja que indica que el interruptor automático está cerrado,

  • una luz verde que indica que el interruptor automático está abierto,

  • botones pulsadores de cierre y apertura y

  • un cable de 2440 mm (ocho pies) con un receptáculo de control secundario que puede enchufarse directamente en el enchufe de control del interruptor automático.

Consulte los dibujos del cliente para conocer los requisitos y las conexiones de alimentación externa necesarios para el gabinete. Se proporciona un bloque de terminales conveniente dentro del gabinete de prueba para estas conexiones.

Gabinete de pruebas de montaje en la pared (opcional)

Dispositivos de prueba y de puesta a tierra

Existen dos tipos de dispositivos prueba y de puesta a tierra: manuales y eléctricos. Los dispositivos de prueba y de puesta a tierra generalmente se utilizan para:

  • poner a tierra los circuitos durante períodos de mantenimiento y

  • como puntos de conexión para aplicar la tensión para las pruebas de alta potencia y el acceso a las pruebas de los cables, tanto del lado de la línea como del lado de la carga para las pruebas de secuencia de fases.

NOTA: La descripción completa, las instrucciones de funcionamiento y la información sobre el mantenimiento se incluyen en un boletín de instrucciones separado sobre los dispositivos de prueba y de puesta a tierra.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.