硬件概述
| A | CT 探头连接器:将 MFLK1 连接到合适的开口环形线圈。* | |
| B | 电压输入探头连接器:(如果需要)将 MFLK1 与系统电压相连,位于相线和接地之间。* | |
| C | 电池电量:显示可用的电池电量(以百分比或伏特为单位)。 | |
| D | 红色 LED 和蜂鸣器:当 MFLK1 检测到绝缘故障时,LED 亮起并且蜂鸣器被激活。 | |
| E | 电源连接器:用于给 MFLK1 充电。请使用经 CE/IEC 认证的充电器,其输出额定值为 24 V DC,1 A。 | |
| F | 故障定位仪显示屏:显示以下内容
|
|
| G | 电源开关 | |
| H | 带盖 CT 连接器:将 MFLK1 连接到 CT 探头。 | |
| I | 带盖的电压输入连接器:(如果需要)将 MFL 连接到电压输入探头。 |
设备产品物料号
| 型号 | 产品物料号 |
|---|---|
|
MFLK1 |
IMDMFLK1 |