Vue d’ensemble du matériel
| A | Connecteur de la sonde TC : Pour connecter le MFLK1 au tore ouvert approprié.* | |
| B | Connecteur de la sonde d’entrée de tension : (Si nécessaire) Pour connecter le MFLK1 à la tension du réseau entre la phase et la terre.* | |
| C | Niveau de charge de la batterie : Affiche l’autonomie de la batterie (en pourcentage et en volts par alternance). | |
| D | Voyant rouge et avertisseur sonore : Lorsque le MFLK1 détecte un défaut d’isolement, le voyant s’allume et le signal sonore retentit. | |
| E | Connecteur d’alimentation : Pour charger le MFLK1. Utilisez un chargeur certifié CE/CEI avec une puissance de sortie de 24 Vcc, 1 A. | |
| F | Afficheur
de localisation du défaut : Affiche :
|
|
| G | Interrupteur MARCHE/ARRÊT | |
| H | Connecteur TC avec capuchon : Pour connecter le MFLK1 à la sonde TC. | |
| I | Connecteur d’entrée de tension avec capuchon : (Si nécessaire) Pour connecter le MFL à la sonde d’entrée de tension. |
Référence commerciale de l’appareil
| Modèle | Référence commerciale |
|---|---|
|
MFLK1 |
IMDMFLK1 |