7IT02-0477-02

Panoramica hardware

A Connettore sonda TC: Per collegare il MFLK1 al toroide a nucleo aperto appropriato.*
B Connettore sonda ingresso di tensione: (Se necessario) Per collegare il MFLK1 con la tensione del sistema, tra la linea e la terra.*
C Livello di carica batteria: visualizza la capacità della batteria disponibile (in alternativa, in percentuale e in volt).
D LED rosso e segnalatore acustico: quando l'MFLK1 rileva un guasto dell'isolamento, il LED si ACCENDE e il segnalatore acustico si attiva.
E Connettore di alimentazione: Per caricare il MFLK1. Utilizzare un caricabatterie certificato CE/IEC con valori nominali di uscita 24 V CC, 1 A.
F Display localizzatore di guasti: visualizza
  • la % del segnale calibrato se l'ingresso di tensione non è collegato al sistema.

  • la resistenza di isolamento e la capacità se IFL12 è configurato e cablato correttamente.

G Interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
H Connettore TC con cappuccio: per collegare l'MFLK1 alla sonda TC.
I Connettore ingresso di tensione con cappuccio: (se necessario) per collegare l'MFL alla sonda dell'ingresso di tensione.

Riferimenti commerciali dispositivo

Modello Codice prodotto

MFLK1

IMDMFLK1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?