抽架锁定在退出位置
描述
抽架可以锁定在退出位置。当抽架锁定在退出位置时,摇进摇出手柄无法插入。
抽架可以通过以下装置锁定在退出位置:
-
最多三个锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁。
-
可选的钥匙锁。
钥匙锁可与挂锁配合使用。
利用挂锁锁定抽架一直都是可行的,不需要任何附件。
利用钥匙锁附件进行 VSPD 抽架锁定
利用钥匙锁附件锁定抽架的方式是:
-
一把钥匙锁。
-
两把钥匙锁,它们的配套钥匙可以相同,也可以不同。
可以配用以下类型的钥匙锁:
有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE16142。