DOCA0285ZH-04

断路器标识

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

标识

MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器可以通过以下方式来识别:

  • 断路器上的铭牌

  • 位于断路器控制单元正面的 QR

  • 断路器和抽架上的识别标签

A 产品识别标签

B 产品检验标签

C 附件电压标签

D 铭牌

E 用于访问产品信息的二维 (QR) 码

产品识别标签

注释

描述

说明

A

产品代码

产品代码是一行代码,表示 MasterPacT 断路器的完整配置。它在使用 Product Selector 配置工具完成配置后针对每个 MasterPacT 断路器自动生成。

产品代码出现在发票和交货单据上以及 MasterPacT 断路器和包装标签上。

可以在 Product Selector 配置工具中输入产品代码,继而生成 MasterPacT 断路器的完整配置。

B

Schneider Electric 内部标识号

C

断路器描述

断路器描述指定以下特性:

  • 范围

  • 额定值

  • 性能级别

  • 极数

  • 控制单元类型

D

认证标志

断路器必要认证的标志。

E

断路器序列号

断路器序列号的编码格式为 PPYYWWDNNNN,其中:

  • PP:工厂代码

  • YY:制造年份

  • WW:制造周

  • D:制造星期(星期一 = 1)

  • NNNN:当天的断路器生产编号。范围为 00019999

例如,PP240730064 表示在工厂 PP 中于 2024 年 2 月 14 日星期三制造的第六十四件断路器。

产品检验标签

注释

描述

说明

F

断路器序列号

请参阅前一表格中的说明。

G

断路器测试日期代码

断路器测试日期代码的编码格式为 PPYYWWD HH:MM,其中:

  • PP:工厂代码

  • YY:测试年份

  • WW:测试周

  • D:测试星期(星期一 = 1

  • HH:MM:测试时间(小时和分钟)

附件电压标签

附件电压标签注明断路器中安装的且需要连接到电源的附件的电压。

铭牌

铭牌中包含断路器信息,位于断路器前罩上。

A 断路器尺寸和额定电流 x 100 A

B Ui:额定绝缘电压

C Ue:额定工作电压

D 频率

E 断路器类型,适用于绝缘

F Ics:额定工作短路分断能力

G Icw:额定瞬时耐受电流

H 标准

I 性能级别

J Uimp:额定冲击耐受电压

K Icu:额定极限短路分断能力

L 根据 IEC 60947-2 的选型分类

QR 代码

使用运行 QR 读码器且连接到互联网的智能手机扫描 MasterPacT MTZ 断路器正面的 QR 码时,会显示 Go2SE 登录页

登录页显示:

  • 有关 MicroLogic Active 控制单元的信息,包括可追溯性信息。

  • MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee ID 和安装代码。

  • 菜单列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?