控制模式
简介
断路器控制模式是一种 MicroLogic Active 设置,它定义控制断路器操作的指令源。
有三种控制模式可供选择:Manual、Auto Local 和 Auto Remote control mode。控制模式在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单 的中配置。
在 Manual control mode 中,只接受来自以下其中一种来源的操作指令:
-
位于断路器正面的机械按钮。
-
连接到 MN/MX/XF 线圈的外部按钮。
在 Auto Local control mode 中,操作员需要靠近断路器才能建立通讯。除了 Manual control mode 中接受的指令源外,Auto Local control mode 中还接受以下操作指令源。
-
FDM121 显示器
-
BCIM IO 通道
在 Auto Remote control mode 中,操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且接受通过有线通讯网络从远程源发出的指令。
除了 Manual control mode 中接受的指令源外,Auto Remote control mode 中还接受以下操作指令源。
-
IFE, EIFE 或 IFM 接口
-
IFE/EIFE 网页
出厂设置的控制模式为 Manual control mode。
通过通讯启用操作命令
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
为了通过有线通讯启用操作指令,必须满足以下要求:
-
MicroLogic Active 控制单元必须处于 Auto Local control mode 或 Auto Remote control mode 模式。
-
必须启用通过 BCIM 模块对 MX/XF 通信线圈的控制。这在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单 的 中执行。
通过 BCIM IO 通道启用操作命令
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
为了通过 BCIM IO 通道启用操作命令:
-
MicroLogic Active 控制单元必须处于 Auto Local control mode 模式。
-
BCIM 模块必须正确配置:
-
必须启用通过 BCIM 模块对 MX/XF 线圈的控制。
-
BCIM 模块必须处于“开/关”IO 模式
BCIM 模块的配置在 MicroLogic Active 显示屏上 树形导航菜单 的 中完成。
-
基于控制模式的操作命令源
下表根据控制模式汇总了可用的操作指令源:
|
控制模式 |
指令类型和传送方法 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
机械 |
电气 |
藉由有线通讯 |
||||
|
按钮 |
点到点(线圈) |
BCIM IO |
FDM121 显示器 |
通讯网络 |
IFE/EIFE 网页 |
|
|
Manual |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
|
Auto Local |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
|
Auto Remote |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
Manual Control Mode 中的操作
Auto Local Control Mode 中的操作
以下示例显示了 Auto Local control mode 下系统中可用的控制路径,该系统由 MicroLogic Active 控制单元、ULP 端口模块和 EIFE 接口组成。
A 带 BCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元
B ULP 端口模块
C 连接至 BCIM IO 通道 1 的外部按钮
D 连接至 BCIM IO 通道 2 的外部按钮
E EIFE 嵌入式 Ethernet 接口
F 断路器机构
Auto Local control mode 模式下可用的分合闸操作:
-
0:机械分闸按钮
-
1:机械合闸按钮
-
客户接入的外部按钮,其直接连接到:
-
XF:通信合闸线圈
-
MX:通讯分闸线圈
-
MN:标准或增强型欠压线圈
-
-
客户接入的外部按钮,其间接连接到:
-
MX 通信分闸线圈(经由 BCIM IO 通道 1)
-
XF 通信合闸线圈(经由 BCIM IO 通道 2)
-
-
FDM121 显示器
Auto Remote Control Mode 中的操作
以下示例显示了 Auto Remote control mode 下系统中可用的控制路径,该系统由 MicroLogic Active 控制单元、ULP 端口模块和 EIFE 接口组成。
A 带 BCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元
B ULP 端口模块
C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口
D 断路器机构
Auto Remote control mode 模式下可用的分合闸操作:
-
0:机械分闸按钮
-
1:机械合闸按钮
-
客户接入的外部按钮,其连接到:
-
XF:通信合闸线圈
-
MX:通讯分闸线圈
-
MN:标准或增强型欠压线圈
-
-
有线通讯网络
-
通过 IFE/EIFE 网页执行远程命令
设置并显示控制模式
预定义事件
对控制模式设置的更改会导致生成以下事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1002 (4098) |
手动模式已启用 |
操作 |
低 |
|
0x1004 (4100) |
本地模式已启用 |
操作 |
低 |
危险