DOCA0285ZH-03

在因 MicroLogic Active 自检检测到异常而脱扣之后复位断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

复位步骤

下表显示了在因 MicroLogic Active 控制单元检测到异常而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

通过弹出式脱扣消息和脱扣原因 LED 识别脱扣原因。

2

请参阅可能检测到的异常的列表,并执行建议的操作。

3

确定,以确认并关闭弹出式脱扣消息。

4

复位断路器

5

按住 3 秒,以:

  • 复位锁存的事件。

  • 熄灭脱扣原因 LED 并使 Status 栏变回绿色。

  • 回到 树形导航菜单

6

断路器准备好合闸后,将其重新合闸

注: 通过在步骤 3 中按 而不是按确定,可以组合步骤 3 和 5。

明确脱扣原因

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

在自测试期间检测到重大 MicroLogic Active 控制单元异常

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED:红灯闪烁

建议操作

下表显示了由于 MicroLogic Active 自检检测到异常而脱扣后,需根据脱扣消息执行的操作。

有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

代码

脱扣消息

描述

建议操作

0x4005

控制单元过热脱扣。

控制单元的温度高于最大温度阈值。

降低断路器附近的环境温度。

0x4006

极限自保护 (SELLIM) 脱扣

断路器由于 SELLIM 保护而脱扣。

复位断路器。

0x4007

自诊断脱扣。更换控制单元

断路器在发生控制单元内部事件后脱扣。

更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x400A

ENCT 断开脱扣。

控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。

检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线

0x401D

极限自保护 (DIN/DINF) 脱扣

断路器由于 DIN/DINF 保护而脱扣。

复位断路器。

0x401E

Ig 测试脱扣

断路器由于接地故障保护测试而脱扣。

复位断路器。

0x4033

电流互感器丢失。更换断路器。

控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。

更换断路器。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x4035

Ii 测试脱扣

断路器由于瞬时保护测试而脱扣。

复位断路器。

Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?