DOCA0285ZH-04

诊断报警

诊断程序

下表显示了在 MicroLogic Active 检测到报警后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

识别检测到的报警。

2

请查看下表中的报警消息列表,执行建议的操作。

3

确定以确认报警。

4

按钮按住 3 秒,复位锁存的事件,然后熄灭脱扣原因 LED 并使状态栏变回绿色。

识别检测到的报警

MicroLogic Active 控制单元通过以下指示灯指示报警:

  • Ready LED(绿灯闪烁或熄灭)

  • Status 栏(红色或橙色)

  • L 脱扣原因 LED(红色或橙色)

  • 弹出报警屏幕(红色或橙色)

检测到两个级别的报警,并由状态栏的颜色来指示:

  • 红色指示检测到高严重级别的报警。

  • 橙色指示检测到中等严重级别的报警。

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

高严重性报警

报警消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载报警:相电流 > 105% Ir

报警消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起

中等严重性报警

报警消息以橙色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载预警:90% Ir < 电流 < 105% Ir

报警消息以橙色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

检测到高严重性报警后的建议操作

@experts: list of alarms based on Event Census v7–23

下表显示了需根据报警消息执行的操作。

有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

代码

报警消息

报警描述

建议操作

0x1400

自检 1。更换控制单元。

控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。

更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x1402

电流互感器丢失。更换断路器。

控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。

更换断路器。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x1403

ENCT 已断开

控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。

检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线

0x1404

控制单元温度过高

控制单元的温度高于最大温度阈值。

降低断路器附近的环境温度。

0x1405

自检 3。更换控制单元。

控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。

更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x1406

自检 4。更换控制单元。

控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。

更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x1409

无法读取互感器插头

控制单元无法读取互感器插头的值。

@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided due to legal implications; advise if event census will be changed

检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好但依然失败,则更换互感器插头或 MicroLogic Active 控制单元。

0x1413

Ig 测试 - 未脱扣

在接地故障保护测试期间,断路器未脱扣。

@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided due to legal implications; advise if event census will be changed

重新开始测试。如果再次失败,则更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x151B

Ii 测试 - 未脱扣

在瞬时保护测试期间,断路器未脱扣。

@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided due to legal implications; advise if event census will be changed

重新开始测试。如果再次失败,则更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1416

Mitop 已断开。请致电 Schneider Electric 技术支持部

断路器 Mitop 已断开。

重启前,请联系 Schneider Electric 技术支持部

0x1430

保护设置复位成出厂设置值。

如果控制单元因内部事件而关闭,则在下次重启时,保护设置会复位为缺省保护设置。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic Active 控制单元固件。否则,计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1442

触点磨损 > 100%。更换断路器

触点磨损指示器已达到阈值 (100%)。

更换断路器。请参阅 MicroLogic Active 控制单元用户指南中的触点磨损说明,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

0x150F

铁 CT 损失。更换断路器。

控制单元自检在断路器的所有内部电流供应源互感器中均检测到事件。

更换断路器。

0x1518

自检 6。更换控制单元。

控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。

更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。

0x6200

Ir 启动 (I > 105% Ir)

长延时保护预警启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 105% Ir 阈值。断路器的工作接近 Ir 阈值。

无需操作。仅供参考。

有关各部件最大操作次数的更多信息,请参阅 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南

Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。

检测到中等严重性报警后的建议操作

@experts: list of alarms based on Event Census v7–23

下表显示了需根据报警消息执行的操作。

有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

代码

报警消息

报警描述

建议操作

0x03F5

Ir 预警 (I > 90% Ir)

长延时保护预警启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 90% Ir 阈值。断路器的工作接近 Ir 阈值。

检查负载。

0x0D09

控制单元内部固件差异

控制单元自测试检测到控制单元处理器的固件版本之间存在差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic Active 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic Active 控制单元的固件。

0x140F

保护设置无法访问 1。

控制单元无法访问保护设置。

计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1421

无效 PowerTag 通讯

Power Tag 的通讯无效。

同时按下 5 个按钮(即 OKBackUpDown),重启控制单元。如果无法解决问题,请联系 Schneider Electric Support

0x142F

尚未应用上次保护设置。

控制单元未应用上次的修改。

重新应用保护设置。

0x1440

触点磨损 > 60%。检查触点。

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (60%)。

在下次计划性维护期间,目检灭弧栅和主触点。

0x1441

触点磨损 > 95%。计划断路器更换。

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (95%)。

计划更换断路器。

0x1473

内部访问丢失。重启控制单元

内部访问。复位控制单元

内部访问丢失。同时按下 5 个按钮(即 OKBackUpDown),重启控制单元。

0x1474

保护设置无法访问 2。

控制单元无法访问保护设置。

同时按下 5 个按钮(即 OKBackUpDown),重启控制单元。

0x1482

3 个月内的 计划性制造商维护

应在三个月内执行制造商维护计划。

计划在三个月内执行制造商预防性维护。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。

0x1122

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

控制单元与 EIFEIFE 通讯接口之间的通讯丢失。

检查 EIFEIFE 通讯接口的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1123

IFM 模块通讯丢失

控制单元与 IFM 通讯接口之间的通讯丢失。

检查 IFM 通讯接口的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1460

无效的自检 - MX1 线圈

@experts:resolve inconsistency? Event Census uses MX1 here but MX below

MX1 线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MX1 线圈。

0x1461

未检测到 MX 线圈

@experts:resolve inconsistency? Event Census uses MX here but MX1 above

控制单元丢失与 MX 线圈的通讯。

检查 MX 线圈的连接。

0x1462

无效的自检 - XF 线圈

XF 线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 XF 线圈。

0x1463

未检测到 XF 线圈

控制单元丢失与 XF 线圈的通讯。

检查 XF 线圈的连接。

0x1800

BCIM 模块通讯丢失

控制单元丢失与 BCIM 模块的通讯。

检查 BCIM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1802

BCIM 处于关键状态。更换 BCIM

BCIM 模块处于关键状态。

更换 BCIM 模块。

0x1803

BCIM 处于非关键状态。重新启动 BCIM 电源。

BCIM 模块处于非关键状态。

断开并重连 BCIM 24 Vdc 电源。

0x0D00

关键硬件模块差异

检测到关键硬件差异。

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在关键硬件差异。更换模块。

0x0D01

关键固件模块差异

检测到关键固件差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键固件差异。更新模块。

0x0D02

非关键硬件模块差异

检测到非关键硬件差异。

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在非关键硬件差异。计划更换模块。

0x0D03

非关键固件模块差异

检测到非关键固件差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在非关键固件差异。计划更新模块。

0x6310

单相欠压运行

单相欠压保护运行:三个监控电压中的一个低于 Vmin 阈值。

无需操作。仅供参考。

0x6311

单相过压运行

单相过压保护运行:三个监控电压中的一个高于 Vmax 阈值。

无需操作。仅供参考。

0x632A

三相全部欠压运行

三相全部欠压保护运行:三个监控电压低于 Vmin 阈值。

无需操作。仅供参考。

0x632B

三相全部过压运行

三相全部过压保护运行:三个监控电压高于 Vmax 阈值。

无需操作。仅供参考。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?