DOCA0285ZH-04

VPEC 门联锁装置

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

描述

在使用了门联锁装置的情况下:

  • 当抽出式断路器位于连接或测试位置时,设备门锁定且无法打开。

  • 当抽出式断路器位于退出位置时,设备门能够打开。

  • 当抽出式断路器位于任意位置时,设备门能够关闭。

附件

VPEC 门联锁附件是一个选配附件,安装在抽架左侧或右侧。每个抽架都必须使用一个门联锁装置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上提供的说明书:NVE35493

锁定设备门

步骤

操作

1

关闭设备门。

2

将断路器置于测试或连接位置

3

确认设备已锁定。

解锁设备门

步骤

操作

1

将断路器置于退出位置

2

确认设备已解锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?