DOCA0285ZH-04

故障排除简介

简介

本部分包含工作系统中的故障排除说明。它假设系统已正确安装,且所有调试测试都已成功完成。故障排除以如下标题予以说明:

  • 抽架操作

  • 意外脱扣

  • 机械控制操作

  • 电气控制操作

  • 通过 FDM121 显示器执行的控制操作

  • 通过 IFE/EIFE 网页执行的控制操作

  • 通过通讯网络执行的控制操作

分层模型

在对设备执行故障排除时,建议考虑分层模型。有以下三层:

  • 通讯网络

  • 直接通讯

  • 电气

  • 机械

下图显示了设备中的分层:

通讯网络

直接通讯

电气

机械

如果某层的故障排除操作失败,则转至下一层,直至达到“机械”层。如果在执行了“机械”层的故障排除之后,仍未解决问题,请联系 Schneider Electric 服务代表

设备维护

Schneider Electric 建议开展预防性维护计划,确保设备在其使用寿命期间保持产品目录中所述的工作和技术特性。必须由经过培训且具备相应资质的人员执行维护。

有关预防性维护计划和维护程序的信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?