DOCA0099ES-05

Cómo mantener el chasis

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

El mecanismo del chasis se usa para montar o desmontar el dispositivo.

Las conexiones deslizantes entre el chasis y el dispositivo se componen de dos partes: los clústeres y los contactos de desconexión. La grasa entre los clústeres y los contactos de desconexión facilita la conexión e impide que se dañe la superficie revestida con plata al reducir la fricción durante el montaje.

Chasis y sistema de montaje y desmontaje

Clústeres y contactos de desconexión

Factores de degradación

El chasis puede degradarse debido a los siguientes factores:

  • Entorno polvoriento

  • Descargas

  • Atmósfera corrosiva

  • Inactividad durante largos periodos de tiempo

  • Uso incorrecto

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico del chasis puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Funcionamiento defectuoso de la pantalla aislante

Descarga eléctrica

El dispositivo se bloquea en la posición enchufada.

Dispositivo bloqueado en el chasis (montaje y desmontaje)

Acción preventiva

En la tabla siguiente se indican los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener el chasis.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

Comprobación de la operación de montaje del dispositivo.

Chasis NII_Z_1

Mantenimiento preventivo intermedio del usuario final

Comprobar el funcionamiento de las pantallas aislantes.

Chasis NIIi_Z_2

Limpieza del chasis y comprobación de presencia de grasa en el chasis.

Chasis NIII_Z_3

Comprobación de la desconexión de los clústeres de contacto.

Chasis NIII_Z_4

Mantenimiento preventivo de fabricante

Comprobación del par de conexión/desconexión.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Limpieza y reengrasado del chasis de dispositivos seccionables MasterPacT MTZ.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?