DOCA0099ZH-05

如何维护抽架

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

功能

抽架机构用于摇进摇出设备。

抽架与设备之间的滑动连接由两个部分组成:触点组和退出触点。触点组和退出触点之间的润滑有利于开展连接,能够降低摇进摩擦,从而避免损坏镀银表面。

抽架和摇进摇出系统

触点组和切断触点

退化因素

可导致抽架退化的因素如下:

  • 多灰环境

  • 冲击

  • 腐蚀性气氛

  • 长时间闲置

  • 操作不当

潜在危害

对抽架执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。

危害

后果

人员伤害

设备损坏

安全挡板故障

电击

设备卡在连接的位置。

抽架中的设备操作时卡住(摇进摇出)

预防性操作

下表列出了维护设备的抽架所要执行的预防性维护程序。

维护计划

预防性操作

过程

最终用户日常预防性维护

检查设备进退操作。

抽架 NII_Z_1

最终用户中期预防性维护

检查安全挡板的操作。

抽架 NIIi_Z_2

清洁抽架并检查抽架上是否存在润滑脂。

抽架 NIII_Z_3

检查退出触点组。

抽架 NIII_Z_4

制造商预防性维护

检查连接/退出扭矩。

请联系 Schneider Electric 服务代表。

清洁并重新润滑 MasterPacT MTZ 抽出式设备的抽架。

有关更多信息,请参阅预防性维护计划

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?