DOCA0099FR-05

Maintenance du châssis

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Le mécanisme du châssis permet d'embrocher et de débrocher l'appareil.

Les raccordements glissants entre le châssis et l'appareil sont constitués de deux parties : les pinces et les contacts d'embrochage. La graisse entre les pinces et les contacts d'embrochage facilite le raccordement et évite l'endommagement de la surface argentée en réduisant les frottements lors de l'embrochage.

Châssis et système d'embrochage et de débrochage

Pinces et contacts d'embrochage

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du châssis sont les suivants :

  • Environnement poussiéreux

  • Chocs

  • Atmosphère corrosive

  • Longues périodes d'inactivité

  • Fonctionnement incorrect

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du châssis peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Dysfonctionnement des volets isolants

Choc électrique

L'appareil reste bloqué en position embroché.

Fonctionnement bloqué de l'appareil dans le châssis (embrochage et débrochage)

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir le châssis.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive de routine utilisateur

Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil.

Châssis NII_Z_1

Maintenance préventive intermédiaire utilisateur

Vérifier le fonctionnement des volets isolants.

Châssis NIIi_Z_2

Nettoyer le châssis et vérifier qu'il est graissé.

Châssis NIII_Z_3

Vérifier les pinces d'embrochage.

Châssis NIII_Z_4

Maintenance préventive constructeur

Vérifier le couple d'embrochage/débrochage.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Nettoyer et regraisser le châssis des appareils débrochables MasterPacT MTZ.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?