DOCA0099FR-05

Influence des harmoniques sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Harmoniques

Influence

Aspect

Conséquences

Augmentation de l'effet pelliculaire, de l'effet de proximité, des pertes de fer, des courants de Foucault/Eddy

  • Changement de couleur des plages, des isolants et des graisses.

  • Changement d’aspect des afficheurs à cristaux liquides (LCD)

La présence d'harmoniques provoque des échauffements supérieurs à ceux du courant fondamental

Surcharge éventuelle du Neutre en présence de l’harmonique de rang 3 et multiple de 3

Signal déformé

  • Valeur de courant erronée

  • Déclenchement intempestif en présence de déclencheurs non RMS

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction des harmoniques sont indiquées dans le tableau suivant :

THDi en % de In

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

≤ 30 %

Pas d'influence notable sur le vieillissement

Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire.

Aucune recommandation particulière

30 % à 50 %

Un THDI de 40 % peut générer environ 10 % de chaleur en plus, ce qui correspond à une augmentation de 5 % du courant.

Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

Prévoir filtrage standard avec self anti-harmonique

> 50 %

Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

Si nécessaire :

  • Prévoir un sur-calibrage du Neutre

  • Prévoir un surdimensionnement de l’appareillage

  • Impérativement mettre un filtrage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?