Influencia de los ciclos de funcionamiento en el envejecimiento
Número de ciclos de funcionamiento
Influencia |
Consecuencias |
---|---|
El número de ciclos de funcionamiento depende directamente de la resistencia eléctrica y mecánica del dispositivo. |
La vida útil del dispositivo depende del número diario de ciclos de funcionamiento. |
Ejemplo: Influencia de los ciclos de funcionamiento en la vida útil de un dispositivo MasterPacT MTZ2 2000 A.
Número de ciclos |
Vida útil (1) |
---|---|
30 ciclos al mes o un ciclo al día |
27 años |
60 ciclos al mes o dos ciclos al día |
13 años |
120 ciclos al mes o 4 ciclos al día |
6 años |
(1) La vida útil se define por la resistencia a 10.000 ciclos y una interrupción de corriente de menos de 0,4 In |