操作次数对老化的影响
操作次数
|
影响 |
结果 |
|---|---|
|
操作次数直接取决于设备电气和机械耐久性。 |
设备使用寿命取决于每天的操作次数。 |
示例:操作次数对 MasterPacT MTZ2 2000 A 设备使用寿命的影响。
|
操作次数 |
使用寿命 (1) |
|---|---|
|
30 次操作(每月),或者每天操作 1 次 |
27 年 |
|
60 次操作(每月),或者每天操作 2 次 |
13 年 |
|
120 次操作(每月),或者每天操作 4 次 |
6 年 |
|
(1) 使用寿命被定义为 10,000 次的操作耐久性以及小于 0.4 In 的断续电流 |
|