Influence du nombre de manœuvres sur le vieillissement
Nombre de manœuvres
Influence |
Conséquences |
---|---|
Le nombre de manœuvres est lié directement à l’endurance mécanique et électrique de l’appareil. |
La durée de vie de l'appareil dépend du nombre de manœuvres journalières. |
Exemple : Influence des manœuvres sur la durée de vie d'un appareil MasterPacT MTZ2 2000 A.
Nombre de manœuvres |
Durée de vie (1) |
---|---|
30 manœuvres par mois ou 1 par jour |
27 ans |
60 manœuvres par mois ou 2 par jour |
13 ans |
120 manœuvres par mois ou 4 par jour |
6 ans |
(1) La durée de vie est définie pour une endurance de 10 000 manœuvres et un courant coupé inférieur à 0,4 In. |