DOCA0099ES-05

Cómo mantener los circuitos auxiliares

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

Los circuitos auxiliares están formados por dos partes, un accesorio eléctrico o mecánico con el cableado asociado:

  • Bobinas de tensión (XF, MX, MN)

  • Motorreductor (MCH)

  • Contactos de señalización (OF, CE, CT, CD, SDE, PF)

El cableado auxiliar enlaza los dispositivos y transmite la siguiente información:

  • Órdenes a los dispositivos de control

  • Información de estado

Bobinas de disparo

Las bobinas de tensión (XF, MX, MN) pueden ser estándar, con una función de diagnóstico y comunicación (XF, MX) o con una función de diagnóstico (MN).

La bobina de cierre XF cierra el interruptor automático de forma instantánea cuando recibe alimentación, si el mecanismo de muelle resorte está cargado.

La bobina de apertura MX abre el interruptor automático de forma instantánea cuando recibe alimentación.

La bobina de disparo MN abre instantáneamente el interruptor automático cuando su tensión de alimentación cae hasta un valor entre el 35 % y el 70 % de su tensión nominal.

En los dispositivos MasterPacT MTZ, las bobinas comunicantes o de diagnóstico están supervisadas continuamente por la unidad de control si están declaradas en el software EcoStruxure Power Commission. Si se produce un fallo o un corte de alimentación, o si se alcanza el número de operaciones recomendado, se genera una alarma para sustituirlas.

Es importante comprobar periódicamente el funcionamiento de las bobinas de disparo en los valores mínimos. La sustitución de los auxiliares depende de las condiciones ambientales y de funcionamiento.

Se recomienda que sustituya las bobinas de disparo cada 15 años.

Motorreductor MCH

El motorreductor MCH recarga automáticamente los muelles resorte del mecanismo de funcionamiento en cuanto se cierra el interruptor automático.

El motorreductor MCH hace que sea posible cerrar el dispositivo inmediatamente después de abrirlo. La maneta de tensado de resortes sirve como soporte si se interrumpe la tensión auxiliar.

Debido a las fuerzas mecánicas ejercidas para cargar el mecanismo, es necesario realizar comprobaciones periódicas del funcionamiento del motorreductor MCH a fin de garantizar la función de cierre del dispositivo.

En los dispositivos MasterPacT MTZ, el número de operaciones de carga se registra, lo que da información sobre la vida útil restante del motorreductor MCH.

Contactos de señalización

Los contactos indican la siguiente información:

  • OF: posición de los contactos principales (abierto o cerrado)

  • CE, CT, CD: posición del dispositivo en el chasis (conectado, prueba o desconectado)

  • SDE: disparo debido a un fallo eléctrico

  • PF: el dispositivo está preparado para cerrar

Esta información permite al operador remoto responder adecuadamente. Unas indicaciones erróneas pueden ocasionar un funcionamiento erróneo del dispositivo.

Las vibraciones, la corrosión o un aumento de temperatura anómalo pueden ocasionar un rendimiento del contacto no adecuado.

El mantenimiento preventivo consiste en comprobar periódicamente que los contactos conducen o aíslan correctamente, según su posición.

Cableado auxiliar

El cableado auxiliar se usa para transmitir la siguiente información:

  • Órdenes a los distintos dispositivos de control

  • Información de estado

Unas conexiones incorrectas o un aislamiento dañado pueden ocasionar una apertura imprevista o una ausencia de funcionamiento del interruptor automático.

Es necesario inspeccionar el cableado auxiliar periódicamente y sustituirlo si es necesario, especialmente en entornos con vibraciones, temperatura ambiente alta o atmósfera corrosiva.

Factores de degradación

Los auxiliares pueden degradarse debido a los siguientes factores:

  • Temperatura ambiente alta

  • Humedad

  • Atmósfera corrosiva

  • Vibraciones

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico de los auxiliares puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Cables sueltos

Descarga eléctrica

Pérdida de control local (abrir/cerrar), como una parada de emergencia

Lesiones graves o incluso la muerte

Pérdida de control remoto (abrir/cerrar)

Funcionamiento no deseado

Información errónea

Funcionamiento no deseado

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener la unidad de control en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

Comprobación del cableado auxiliar y de su aislamiento.

Aparatos auxiliares NII_Z_1

Mantenimiento preventivo intermedio del usuario final

Comprobación del funcionamiento de los contactos de señalización (OF, PF).

Aparatos auxiliares NIII_Z_1

Compruebe el funcionamiento de cierre con una bobina de tensión de cierre XF a 0,85 Un.

Aparatos auxiliares NIII_Z_2

Compruebe el funcionamiento de apertura con una bobina de tensión de apertura MX a 0,70 Un.

Aparatos auxiliares NIII_Z_3

Compruebe las operaciones de cierre y apertura con una bobina de disparo MN.

Aparatos auxiliares NIII_Z_4

Compruebe el retardo de tiempo de la bobina de disparo MNR con retardo.

Aparatos auxiliares NIII_Z_5

Mantenimiento preventivo de fabricante

Compruebe el tiempo de apertura de la bobina de tensión de apertura MX.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Compruebe el tiempo de cierre de la bobina de tensión de cierre XF.

Compruebe el tiempo de apertura de la bobina de disparo MN.

Sustituya preventivamente las bobinas de tensión XF, MX, MN.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?