DOCA0099ZH-05

如何保持辅助电路

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

功能

辅助电路由两部分组成:电气或机械配件与配套的接线:

  • 线圈(XFMXMN

  • 储能马达 (MCH)

  • 指示触点(OFCECTCDSDEPF

辅助接线用于连接设备和传输以下信息:

  • 设备控制指令

  • 状态条件信息

线圈

线圈(XFMXMN)可以是标准型号,或具有诊断和通讯功能(XFMX)或者诊断功能 (MN)。

如果弹簧机构已储能,那么 XF 合闸线圈在通电后立即使断路器合闸。

MX 分闸线圈在通电后立即使断路器分闸。

电源电压跌至其额定电压的 35% 至 70% 之间时,MN 欠压线圈立即使断路器分闸。

MasterPacT MTZ 设备中,由控制单元持续监控 EcoStruxure Power Commission 软件中声明的诊断和/或通讯线圈。如果发生停机或断电,或达到了建议的操作次数,则会生成警告,提醒采取更换措施。

必须定期检查线圈在最小参数值下的工作状况。是否需要更换附件取决于工作条件和环境条件。

建议每 15 年更换一次线圈。

MCH 储能马达

断路器一合闸,MCH 储能马达就自动对操作机构储能。

MCH 储能马达使设备能够在分闸后立即合闸。弹簧储能手柄作为辅助电压中断情况下的备用。

如果机构储能时受到机械力,则需要定期检查 MCH 储能马达的运行以及储能时间,以帮助确保设备合闸功能。

对于 MasterPacT MTZ 设备,会记录储能操作的次数,提醒 MCH 储能马达的剩余可用寿命。

指示触点

触点指示以下信息:

  • OF:主触点的状态(分闸或合闸)

  • CECTCD:设备在抽架中的位置(连接、测试或退出)

  • SDE:因电气故障导致的脱扣

  • PF:设备准备好合闸

此信息让远程操作员能够在必要时做出应对。不正确的指示可能导致错误的设备运行。

不正确的触点性能可能缘于振动、腐蚀或异常温升。

预防性维护包括根据触点位置定期检查触点动作或隔离是否正确。

辅助接线

辅助接线用于传输以下信息:

  • 各种设备控制指令

  • 状态条件信息

连接不正确或绝缘受损时,可能导致断路器意外分闸或不动作。

必须定期检查并根据需要更换辅助接线,尤其是在振动、环境温度高或腐蚀性气氛中。

退化因素

导致附件退化的因素如下:

  • 高温环境

  • 湿度

  • 腐蚀性气氛

  • 振动

潜在危害

对附件执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。

危害

后果

人员伤害

设备损坏

接线变松

电击

局部控件(分闸/合闸)脱落,比如急停装置

死亡或严重伤害

远程控件脱落(分闸/合闸)

误操作

误导信息

误操作

预防性操作

下表列出了维护控制单元的抽架所要执行的预防性维护程序。

维护计划

预防性操作

过程

最终用户日常预防性维护

检查辅助接线和绝缘。

附件 NII_Z_1

最终用户中期预防性维护

检查指示触点的操作 (OF, PF)。

附件 NIII_Z_1

在 0.85 Un 下检查 XF 合闸线圈的合闸操作。

附件 NIII_Z_2

在 0.70 Un 下检查 MX 分闸线圈的分闸操作。

附件 NIII_Z_3

检查 MN 欠压线圈的合作和分闸操作。

附件 NIII_Z_4

检查 MNR 延迟欠压线圈的时间延迟。

附件 NIII_Z_5

制造商预防性维护

检查 MX 分闸线圈的分闸时间。

请联系 Schneider Electric 服务代表。

检查 XF 合闸线圈的合闸时间。

检查 MN 欠压线圈的分闸时间。

预防性地更换 XFMXMN 线圈。

有关更多信息,请参阅预防性维护计划

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.