DOCA0099FR-05

Maintenance des circuits auxiliaires

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Les circuits auxiliaires sont composés de deux parties : un accessoire électrique ou mécanique et le câblage associé :

  • Déclencheurs voltmétriques (XF, MX, MN)

  • Motoréducteur (MCH)

  • Contacts de signalisation (OF, CE, CT, CD, SDE, PF)

Un câblage auxiliaire relie les appareils et transmet les informations suivantes :

  • Ordres aux organes de commande de l’appareil

  • Informations concernant l'état

Déclencheurs voltmétriques

Les déclencheurs voltmétriques (XF, MX, MN) peuvent être de type standard ou dotés d'une fonction de diagnostic et communicante (XF, MX) ou d'une fonction de diagnostic (MN).

Le déclencheur voltmétrique de fermeture XF ferme le disjoncteur instantanément lorsqu'il est sous tension si le mécanisme (ressort d'accumulation d'énergie) est armé.

Le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ouvre le disjoncteur instantanément lorsqu'il est sous tension.

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ouvre instantanément le disjoncteur lorsque sa tension d'alimentation tombe à une valeur comprise entre 35 % et 70 % de sa tension assignée.

Dans les appareils MasterPacT MTZ, les déclencheurs voltmétriques à fonction de diagnostic et/ou communicants sont continuellement surveillés par l'unité de contrôle lorsqu'ils sont déclarés dans le logiciel EcoStruxure Power Commission. Si une panne ou une coupure de courant se produit, ou si le nombre recommandé d'opérations est atteint, une alarme est générée pour permettre de procéder au remplacement.

Il est important de vérifier régulièrement le fonctionnement des déclencheurs voltmétriques aux valeurs minimales. La fréquence de remplacement des auxiliaires dépend des conditions d'environnement et d'exploitation.

Il est recommandé de remplacer les déclencheurs voltmétriques tous les 15 ans.

Motoréducteur MCH

Le motoréducteur MCH réarme automatiquement les ressorts d'accumulation d'énergie des mécanismes dès la fermeture du disjoncteur.

Le motoréducteur MCH permet de réaliser une fermeture immédiate de l'appareil après son ouverture. La poignée d'armement sert de commande de secours en cas d’interruption de la tension auxiliaire.

Compte tenu des forces mécaniques exercées pour armer le mécanisme, il est nécessaire d'effectuer des contrôles réguliers du fonctionnement du motoréducteur MCH et du temps d'armement pour garantir la fonction de fermeture de l'appareil.

Avec les appareils MasterPacT MTZ, le nombre d'opérations d'armement est enregistré, ce qui fournit des informations sur la durée de service restante du motoréducteur MCH.

Contacts de signalisation

Les contacts indiquent les informations suivantes :

  • OF : position des contacts de puissance (ouvert ou fermé)

  • CE, CT, CD : position de l'appareil dans le châssis (embroché, test ou débroché)

  • SDE : déclenchement sur défaut électrique

  • PF : appareil prêt pour fermeture

Ces informations permettent à un opérateur distant d'effectuer les actions appropriées. Toute signalisation erronée peut conduire à des erreurs de commande de l’appareil.

La défaillance des contacts des contacts peut être la conséquence de vibrations, de corrosion, ou d’échauffements anormaux.

La maintenance préventive permet de contrôler régulièrement la bonne continuité (ou non continuité) du contact dans les différents états.

Filerie auxiliaire

Elle permet de transmettre les informations suivantes :

  • Ordres aux divers organes de contrôle

  • Informations concernant l'état

Un mauvais raccordement ou un isolant dégradé risque d’entraîner l'ouverture intempestive ou le non-fonctionnement du disjoncteur.

Les fileries auxiliaires doivent être régulièrement vérifiées et changées si nécessaire, plus particulièrement dans les environnements présentant des vibrations, des températures ambiantes élevées ou des atmosphères corrosives.

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation des auxiliaires sont les suivants :

  • Température ambiante élevée

  • Humidité

  • Atmosphère corrosive

  • Vibrations

Dangers potentiels

Une maintenance régulière des auxiliaires peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Connexions mal serrées

Choc électrique

Perte du contrôle local (ouvert/fermé), arrêt d'urgence par exemple

Mort ou blessure grave

Perte du contrôle à distance (ouvert/fermé)

Fonctionnement inattendu

Informations trompeuses

Fonctionnement inattendu

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver l'unité de contrôle.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive de routine utilisateur

Vérifier le câblage et l’isolation des circuits auxiliaires.

Auxiliaires NII_Z_1

Maintenance préventive intermédiaire utilisateur

Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF).

Auxiliaires NIII_Z_1

Vérifier la fermeture avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un.

Auxiliaires NIII_Z_2

Vérifier l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un.

Auxiliaires NIII_Z_3

Vérifier la fermeture et l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Auxiliaires NIII_Z_4

Vérifier la temporisation du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR.

Auxiliaires NIII_Z_5

Maintenance préventive constructeur

Vérifier le temps d'ouverture du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Vérifier le temps de fermeture du déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Vérifier le temps d'ouverture du déclencheur à manque de tension MN.

A titre préventif, remplacer les déclencheurs voltmétriques XF, MX, MN.

Pour plus d'informations, voir la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?