DOCA0099FR-05

Maintenance des chambres de coupure

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Les chambres de coupure de l'appareil :

  • Sont montées sur chaque chambre d'arc du bloc de coupure

  • Sont composées de séparateurs et de filtres

Les séparateurs des chambres de coupure limitent la contrainte exercée sur l'installation :

  • En participant à l'extinction de l'arc

  • En absorbant l'énergie de l'arc lors des opérations électriques normales et des défauts électriques

Les filtres des chambres de coupure filtrent le gaz sous pression expulsé hors de la chambre d'arc et le refroidissent jusqu'à une température où il n'est plus ionisé et n'est donc pas conducteur.

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système de communication sont les suivants :

  • Commutations fréquentes au niveau de courant nominal

  • Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du système des chambres de coupure peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Eclair d'arc électrique

Mort ou blessure grave

Résistance d'isolation du boîtier trop faible et tension d'impulsion

Choc électrique

Courant de court-circuit élevé

Dégradation du bloc de coupure

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les chambres de coupure de l'appareil.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive intermédiaire utilisateur

Vérifier l’état du bloc de coupure.

Bloc de coupure NIII_Z_1

Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres.

Bloc de coupure NIII_Z_2

Pour plus d'informations, voir la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?