DOCA0099ZH-05

如何维护灭弧栅

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

功能

设备的灭弧栅:

  • 安装在断路单元上的各个电弧室上

  • 由分隔器和过滤器组成

灭弧栅的分隔器通过以下方式限制施加于安装装置上的应力:

  • 有助于灭弧

  • 吸收常规电气操作和电气故障条件的电弧能量

灭弧栅的过滤器可以过滤从电弧室中排出的高压气,并将其冷却到不再电离(因而没有导电性)的温度。

退化因素

导致栅盖退化的因素如下:

  • 在额定电流下频繁进行开关操作

  • 因短路电流过大导致的应力

潜在危害

对栅盖执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。

危害

后果

人员伤害

设备损坏

弧闪

死亡或严重伤害

机盒的绝缘电阻过低和脉冲电压

电击

短路电流过大

断路单元退化

预防性操作

下表列出了维护设备的灭弧栅所要执行的预防性维护程序。

维护计划

预防性操作

过程

最终用户中期预防性维护

检查断路单元的状况。

断路单元 NIII_Z_1

检查灭弧栅和过滤器的清洁度。

断路单元 NIII_Z_2

有关更多信息,请参阅预防性维护计划

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?