使用显示屏配置状态输入

状态输入端口(S1 和 S2)可使用显示屏来进行配置。
注: 建议使用 ION Setup 来配置状态输入,因为要求文本输入的设置参数只能使用 ION Setup 来进行修改。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航至 I/O > S 输入
  4. 移动光标指向您要设置的状态输入,然后按编辑
  5. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
    注: 如果编辑未显示,则意味着该参数为只读或仅能通过软件来进行修改。
  6. 根据需要修改参数,然后按确定
  7. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  8. 按向上箭头退出。按保存更改。
    参数 数值 说明
    标签 此项只能通过软件进行更改。使用此字段可将名称分配给状态输入(S1 和 S2)。
    去抖时间(毫秒) 0 至 1000 去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。
    控制模式 正常

    此字段显示了状态输入如何发挥功能。

    Normal:该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。

    See “Technical Specifications” on page 15 for electrical characteristics and limits for the status inputs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?