使用显示屏配置数字输出
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至 。
- 移动光标指向您要设置的数字输出,然后按编辑。
- 根据需要编辑参数。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
注: 如果编辑未显示,则意味着该参数为只读或仅能通过软件来进行修改。 - 按向上箭头退出。按是保存更改。
通过显示屏提供的数字输出设置参数
设置 选项或范围 描述 标签
—
此项只能通过软件进行更改。使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。
控制模式
外部、需量同步、报警、电能
此字段显示了数字输出如何发挥功能。
-
外部:该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。
-
需量同步:该数字输出与其中一个需量系统有关联。测量仪在每个需量间隔结束时向数字输出端口发送一个脉冲。
-
报警:该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出端口发送一个脉冲。
-
电能:该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后,您可以选择电能参数,然后设置脉冲率 (p/k_h)。
操作模式
正常、定时、绕组
-
正常:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,该数字输出保持为“开”状态,直到计算机或 PLC 发送“关”命令。在触发报警模式的情况下,数字输出保持为“开”状态,直到跨过退出点。
-
定时:该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。
-
绕组:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
上电时间(秒)
0 至 9999
此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
注: 在电能模式下,数字输出脉冲“开”的时间被固定为 20 毫秒。选择需量系统
功率、电流
当控制模式设置为需量同步时应用。选择要监控的需量系统。
选择报警
所有可用的报警
当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
-