使用 ION Setup 配置数字输出

您可使用 ION Setup 来配置数字输出。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 配置您想要为数字输出使用的控制模式。

    选项

    描述

    External or Energy Pulsing

    1. 导航到 I/O configuration > Energy Pulsing

    2. 选择要配置的数字输出,然后单击 Edit

    3. Control 下拉列表选择外部或电能。

    4. 对于电能,根据需要配置电能脉冲参数。

    Alarm

    1. 导航至 Alarming

    2. 选择您想要与数字输出相关联的报警的报警类型并单击 Edit

    3. 根据需要配置报警参数。

    4. 选择您想要与报警关联的数字输出。

      注: 关联数字输出前您可能需要启用报警。

    Demand

    1. 导航至 Demand Setup

    2. 选择您想要与数字输出相关联的需量类型并单击 Edit

    3. 根据需要配置需量模式参数。

    4. 单击 Digital Output Association 按钮关联数字输出。

  4. 导航到 I/O configuration > I/O Setup
  5. 选择要配置的数字输出,然后单击编辑

    系统将显示该数字输出的设置屏幕。

  6. Label 字段中为该数字输出输入一个描述性名称。
  7. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  8. 单击Send保存更改。

    可以使用 ION Setup 设置的数字输出设置参数

    参数

    数值

    描述

    标签

    使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。

    Control Mode

    External, Demand, Alarm, Energy

    此字段显示了数字输出如何发挥功能。

    • External:该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。

    • Demand:该数字输出与其中一个需量系统相关联。测量仪在每个需量间隔结束时向数字输出端口发送一个脉冲。

    • Alarm:该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出端口发送一个脉冲。

    • Energy:该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后,您可以选择电能参数,然后设置脉冲率(脉冲数/kW)。

    Behavior Mode

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,该数字输出保持为“开”状态,直到计算机或 PLC 发送“关”命令。在触发报警模式的情况下,数字输出保持为“开”状态,直到跨过退出点。

    • Timed:该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。

    • Coil Hold:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。

    On Time (s)

    0 至 9999

    此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
    注: 在电能模式下,数字输出脉冲“开”的时间被固定为 20 毫秒。

    Select Dmd System

    Power, Current

    当控制模式设置为需量同步时应用。选择要监控的需量系统。

    Select Alarms

    所有可用的报警

    当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。

    Associations

    如果数字输出已经与其它测量仪功能关联,此字段则显示其它信息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?