使用 ION Setup 报警/电能脉冲指示灯或数字输出进行配置以用于电能脉冲

您可使用 ION Setup 来对测量仪指示灯或数字输出进行配置以用于电能脉冲。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > Energy Pulsing
  4. 选择要配置的指示灯或数字输出,然后单击 Edit

    系统将显示设置屏幕。

  5. 为该数字输出的 Label 输入一个描述性名称。
  6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  7. 单击Send保存更改。

    可通过 ION Setup 获得的报警/电能脉冲指示灯设置参数

    参数

    数值

    描述

    Mode

    指示灯:Disabled, Alarm, Energy

    数字输出:External, Energy

    指示灯:

    • 指示灯已禁用。

    • “Alarm”将该指示灯设置为报警通知。

    • “Energy”将该指示灯设置为电能脉冲。

    数字输出:

    • Energy:将数字输出与电能脉冲相关联。

    • External:取消数字输出与电能脉冲的关联。

    Pulse rate (p/k_h)

    1 至 9999999

    当针对电能脉冲进行配置时,此字段定义累计电能的每 1 kWh、1 kVARh 或 1 kVAh 向该指示灯发送多少个脉冲。

    参数

    Active Energy Delivered

    Active Energy Received

    Active Energy Del+Rec

    Reactive Energy Delivered

    Reactive Energy Received

    Reactive Energy Del+Rec

    Apparent Energy Delivered

    Apparent Energy Received

    Apparent Energy Del+Rec

    选择要监控和用于电能脉冲的累计电能通道。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?