使用显示屏配置继电器输出
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至 。
- 移动光标指向您要设置的继电器输出,然后按编辑。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。注: 如果编辑未显示,则意味着该参数为只读或仅能通过软件来进行修改。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按向上箭头退出,然后按是保存更改。
通过显示屏提供的继电器输出设置参数
参数 数值 说明 标签
—
使用此字段可更改默认标签以及为此继电器输出指定描述性名称。
控制模式
外部、报警
此字段显示了继电器输出如何发挥功能。
-
外部:该继电器输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。
-
报警:该继电器输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向继电器输出端口发送一个脉冲。
操作模式
正常、定时、绕组
-
正常:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,该继电器输出保持为关闭状态,直到计算机或 PLC 发送打开命令。在触发报警模式的情况下,继电器输出保持为关闭状态,直到跨过退出点。
-
定时:该继电器输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。
-
绕组:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与继电器输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
上电时间(秒)
0 至 65535
此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
选择报警
所有可用的报警
当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
-