电能脉冲

您可以配置测量仪的报警/电能指示灯或电能脉冲的数字输出。

  • 测量仪配备有报警/电能脉冲指示灯。配置为电能脉冲时,指示灯将发出稍后用于确定测量仪能源计量精度的脉冲。

  • 测量仪从已配置的数字输出端口发送脉冲,然后脉冲计数器使用这些脉冲确定测量仪电能测量的精度。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?