使用显示屏配置报警∕电能脉冲指示灯

您可使用显示屏幕来配置测量仪指示灯以用于报警或电能脉冲应用。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到 I/O > LED
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要按加号或减号按钮修改参数,然后按确定
  6. 按向上箭头退出。按保存更改。

    设置

    选项或范围

    说明

    模式

    关、报警、电能

    “关”将完全关闭指示灯。

    “报警”将该指示灯设置为报警通知。

    “电能”将该指示灯设置为电能脉冲。

    参数

    • 流出有功
    • 流入有功
    • 流出/流入有功
    • 流出无功
    • 流入无功
    • 流出/流入无功
    • 流出视在
    • 流入视在
    • 流出∕流入视在

    选择要监控和用于电能脉冲的累计电能通道。当指示灯模式设置为“报警”时,将忽略此设置。

    脉冲宽度 (p/k_h)

    1 至 9999999

    当配置用于电能脉冲时,此设置定义每 1 kWh、1 kVARh 或 1kVAh 累计电能时向该指示灯发送多少个脉冲。当指示灯模式设置为“报警”时,将忽略此设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?