EAV15107-ZH11

BACnet/IP

BACnet/IP 协议允许楼宇自动化组件与控制系统(例如,HVAC、照明控制、安全系统和相关的设备)进行通讯。

BACnet/IP 协议定义了一系列服务,可用于设备和这些服务所操作的对象之间的通讯。

术语 定义
APDU 应用协议数据单位, BACnet 消息的数据部分。
确认消息 设备预测答案的消息。
COV,COV 递增 变化值设置为了使仪表发送订阅通知值需要变化的量。
设备 BACnet 设备是一种旨在理解与使用 BACnet 协议的装置(例如:BACnet 启用的仪表或软件程序)。其中包含关于对象与对象属性中设备与设备数据的信息。您的仪表是一种 BACnet 设备。
对象 代表设备与设备数据。各个对象有一种类型(例如:模拟输入或二进制输入)和多种属性。
现值 对象的当前值。
属性 BACnet 通讯中的最少量信息,其中包含名称、数据类型与值。
服务 从一台 BACnet 设备传送至另一台设备的消息。
订阅 BACnet 客户端与测量仪之间的关系,当测量仪上的某个对象的当前值属性更改时,将按照此关系向客户端发送通知。
订阅通知 仪表为指示已经发生 COV事件而发送的消息。
未确认消息 设备不预测答案的消息。
BACnet 广播管理设备 (BBMD) 驻留在 BACnet/IP 子网上的 BACnet/IP 设备(或软件应用程序),它可将来自其子网上的设备的 BACnet 广播消息转发至对等 BBMD 并在其他子网上注册外部设备。
外部设备 驻留在远程 IP 子网上并注册到 BBMD 的 BACnet/IP 设备(或软件应用程序),以便于向 BBMD 可访问的设备发送广播消息或从该设备接收广播消息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?