EAV15107-ZH11

受保护的设置参数和功能

测量仪计费锁定后,不能更改其上的一些功能和设置。为了防止修改测量仪上与计费相关的设置和数据,一旦计费锁定测量仪后,不能编辑测量仪上的一些功能和参数。

受保护的设置参数

设置 受保护状态 描述

电力系统设置

测量仪锁定时不能更改任何电力系统设置(例如,电力系统类型、VT 和 CT 连接、VT 和 CT 原边和次边的值、系统频率和相序)

注: 为了符合 MID/MIR 标准,必须将电力系统设置为 3PH4W Wye Gnd(3 相 4 线星形接地)或 3PH3W Dlt Ungnd(3 相 3 线无接地三角形)

测量仪标签

测量仪锁定时无法更改测量仪标签

测量仪时间设置

测量仪锁定时无法更改测量仪的日期

电能脉冲

符合 MID/MIR 标准的型号上的报警/电能脉冲指示灯被永久性地设置为用于电能脉冲,不可禁用或用于报警。电能脉冲指示灯的所有其它参数也是永久性设置的,不可修改。

电能复位密码

测量仪锁定时无法更改电能复位密码

受保护的功能

测量仪被锁定时,下列复位将禁用:

  • 全复位:测量仪(完全)初始化及电能复位

  • 单项复位:电能和多费率

欲获得受保护的功能和设置的完整列表,请参阅 www.se.com 上提供的您的测量仪的 Modbus 寄存器列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?