EAV15107-ZH11

状态输入接线注意事项

测量仪的状态输入需要外部电压源来检测状态输入的开/关状态。

如果状态输入端的外部电压在其工作范围之内,则测量仪会检测到一个“开”状态。外部电压可从测量仪提供的激励输出获取,也可从外部提供给测量仪的最高为 36 V 的直流电压源获取。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?