251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Configurazione di Cloud Connector

La configurazione di Cloud connector garantisce che il controller sia in grado di stabilire un tunnel VPN sicuro, consentendo agli utenti autorizzati di connettersi al sistema da qualsiasi luogo, come se fossero in sede. Questa configurazione è un prerequisito per l'utilizzo del Cloud connector e deve essere completata prima di tentare qualsiasi messa in funzione o aggiornamento remota/o.

I seguenti passaggi ti guideranno nella verifica, nell'aggiornamento e nell'abilitazione del Cloud connector sul tuo controller.

  1. Accedi al tuo controller:

    • Apri il browser Internet e accedi al controller.

  2. Verifica che si tratti della versione più recente:

    • Assicurati di disporre della versione più recente dell'applicazione Cloud connector.

    • Per verificare, controlla l'elenco delle applicazioni/degli aggiornamenti disponibili nel Marketplace.

  3. Aggiorna Cloud connector:

    • Se non disponi della versione più recente, fai clic su accanto a Cloud connector nell'elenco delle applicazioni.

    • Si consiglia di selezionare Aggiorna automaticamente per garantire che l'applicazione Cloud connector sia sempre aggiornata.

  4. Abilita Cloud connector:

    • Torna alla pagina iniziale del tuo controller.

    • Apri l'applicazione di Cloud connector.

    • Seleziona la casella Abilita Cloud connector

  5. Verifica connessione:

    • Torna alla pagina iniziale e verifica che Cloud connector sia connesso.

    • L'icona di un Cloud connector correttamente collegato ha questo aspetto:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?