251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Rilascio degli abbonamenti

Se un controller non necessita più dell'accesso remoto, è possibile rilasciare l'abbonamento assegnato per riutilizzarlo.

Limiti di riassegnazione:

  • Abbonamenti annuali: Può essere riassegnato una volta ogni 30 giorni.

  • Abbonamenti di 5 e 10 anni: Può essere riassegnato una volta ogni anno.

  • Gli abbonamenti mensili non possono essere riassegnati a un controller diverso.

  • Il sistema tiene traccia di queste tempistiche in modo automatico, senza necessità di monitoraggio manuale.

Passaggi per il rilascio

  1. Attendi l'idoneità

    • Dopo il periodo richiesto, il pulsante Assegnato cambia in Rilascia abbonamento (grigio scuro).

  2. Fai clic su Annulla abbonamento

    • Questo restituisce l'abbonamento al tuo pool di abbonamenti disponibili.

  3. Riassegna secondo necessità

    • Ora è possibile assegnare l'abbonamento rilasciato a un altro controller utilizzando la procedura di assegnazione standard (Assegnazione degli abbonamenti).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?