251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Configuración de Cloud Connector

La configuración de Cloud Connector garantiza que su controlador pueda establecer un túnel VPN seguro, lo que permite a los usuarios autorizados conectarse al sistema desde cualquier lugar, como si estuvieran in situ. Esta configuración es un requisito previo para utilizar Cloud Connector y debe completarse antes de intentar cualquier puesta en servicio o actualización remotas.

Los siguientes pasos le guiarán a través del proceso de comprobación, actualización y activación de Cloud Connector en su controlador.

  1. Inicie sesión en su controlador:

    • Abra su navegador de Internet e inicie sesión en su controlador.

  2. Compruebe si hay una versión más reciente:

    • Asegúrese de tener la última versión de la aplicación Cloud Connector.

    • Para verificarlo, consulte la lista de aplicaciones/actualizaciones disponibles en Marketplace.

  3. Actualice Cloud Connector:

    • Si no dispone de la última versión, haga clic en junto a Cloud Connector en la lista de aplicaciones.

    • Se recomienda marcar la opciónActualizar automáticamente para garantizar que la aplicación Cloud Connector esté siempre actualizada.

  4. Active Cloud Connector:

    • Vuelva a la página de inicio de su controlador.

    • Abra la aplicaciónCloud Connector.

    • Marque la casilla para Activar Cloud Connector.

  5. Verifique la conexión:

    • Vuelva a la página de inicio y confirme que el Cloud Connector está conectado.

    • El icono de un Cloud Connectorcorrectamente conectado tiene este aspecto:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?