251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Einrichtung des Cloud Connectors

Durch die Einrichtung des Cloud Connectors wird sichergestellt, dass Ihr Controller einen sicheren VPN-Tunnel aufbauen kann, über den autorisierte Benutzer von überall aus eine Verbindung zum System herstellen können, als wären sie vor Ort. Diese Einrichtung ist eine Voraussetzung für die Verwendung des Cloud Connectors und muss vor jeder Remote-Inbetriebnahme oder jeder Remote-Aktualisierung abgeschlossen sein.

Die folgenden Schritte führen Sie durch die Überprüfung, Aktualisierung und Aktivierung des Cloud Connectors auf Ihrem Controller.

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Controller an:

    • Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und melden Sie sich bei Ihrem Controller an.

  2. Auf neueste Version prüfen:

    • Stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version der Cloud Connector-Anwendung verfügen.

    • Zur Überprüfung sehen Sie sich die Liste der verfügbaren Anwendungen/Updates im Marketplace an.

  3. Cloud Connector aktualisieren:

    • Wenn Sie nicht über die neueste Version verfügen, klicken Sie in der Anwendungsliste neben dem Cloud Connector.

    • Es wird empfohlen, Automatisch aktualisieren zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die Cloud Connector-Anwendung immer auf dem neuesten Stand ist.

  4. Cloud Connector aktivieren:

    • Kehren Sie zur Startseite Ihres Controllers zurück.

    • Öffnen Sie die Cloud Connector-Anwendung.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, Cloud Connector aktivieren.

  5. Verbindung überprüfen:

    • Kehren Sie zur Startseite zurück und bestätigen Sie, ob der Cloud Connector verbunden ist.

    • Das Symbol für einen korrekt verbundenen Cloud Connector sieht wie folgt aus:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?