251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Liberación de suscripciones

Si un controlador ya no necesita acceso a distancia, puede liberar su suscripción asignada para que se pueda reutilizar.

Límites de reasignación:

  • Suscripciones de 1 año: se puede reasignar una vez cada 30 días.

  • Suscripciones de 5 y 10 años: se puede reasignar una vez cada año.

  • Las suscripciones mensuales no se pueden reasignar a otro controlador.

  • El sistema realiza un seguimiento automático de estos plazos, sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Pasos para la liberación

  1. Espere a cumplir los requisitos

    • Tras el periodo requerido, el botón Asignar cambia a Liberar suscripción (gris oscuro).

  2. Haga clic en Liberar suscripción

    • Esto devuelve la suscripción a su grupo de suscripciones disponibles.

  3. Reasigne según sea necesario

    • Ahora puede asignar la suscripción liberada a otro controlador mediante el proceso de asignación estándar (Asignación de suscripciones).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?