251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Libération d'abonnements

Si un contrôleur ne nécessite plus d'accès à distance, vous pouvez libérer son abonnement attribué afin qu'il puisse être réutilisé.

Limites de réaffectation :

  • Abonnements d'1 an : Peuvent être réaffectés une fois tous les 30 jours.

  • Abonnements de 5 et 10 ans : Peuvent être réaffectés une fois par an.

  • Les abonnements mensuels ne peuvent pas être réaffectés à un autre contrôleur.

  • Le système suit automatiquement ces délais, sans qu'aucun suivi manuel ne soit nécessaire.

Étapes pour la libération

  1. Attendez l'éligibilité

    • Une fois la période requise écoulée, le bouton Attribué devient Libérer un abonnement (gris foncé).

  2. Cliquez sur Libérer un abonnement

    • Cette action renvoie l'abonnement à votre pool d'abonnements disponibles.

  3. Réaffectez si nécessaire

    • Vous pouvez désormais attribuer l'abonnement libéré à un autre contrôleur à l'aide du processus d'attribution standard (Attribution d'abonnements).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?