DOCA0236DE-00

Inbetriebnahme und Anlauftest

Bevor elektrische Steuerungs- und Automatisierungsgeräte nach ihrer Installation im regulären Betrieb eingesetzt werden, muss das System zur Überprüfung der einwandfreien Funktion einem Anlauftest unterzogen werden. Dieser Test muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um einen vollständigen und erfolgreichen Test zu gewährleisten, ist es wichtig, dass entsprechende Vorkehrungen getroffen und ausreichend Zeit für den Test eingeplant werden.

WARNUNG
GEFAHR BEI GERÄTEBETRIEB
  • Überprüfen Sie, ob alle Installations- und Einrichtungsverfahren abgeschlossen wurden.
  • Entfernen Sie vor der Durchführung von Funktionstests alle Blöcke oder sonstige Haltevorrichtungen, die vorübergehend für den Transport angebracht wurden, von allen Gerätekomponenten.
  • Entfernen Sie Werkzeuge, Messgeräte und jegliche Abfallteile vom Gerät.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Führen Sie alle Inbetriebnahmetests durch, die in den Geräteunterlagen empfohlen werden. Bewahren Sie alle Geräteunterlagen für eine zukünftige Verwendung auf.

Softwaretests müssen sowohl in einer simulierten als auch in einer realen Umgebung durchgeführt werden.

Überprüfen Sie, ob das gesamte System kurzschluss- und erdungsfrei ist – mit Ausnahme der Erdungen, die gemäß den jeweils geltenden Vorschriften installiert wurden (in den USA z. B. gemäß den Vorschriften des National Electrical Code). Falls eine Hochspannungsprüfung erforderlich ist, halten Sie sich an die Empfehlungen in den Geräteunterlagen, um versehentliche Geräteschäden zu vermeiden.

Bevor Sie die Geräte unter Spannung setzen:

  • Entfernen Sie Werkzeuge, Messgeräte und jegliche Abfallteile vom Gerät.

  • Schließen Sie die Tür des Gerätegehäuses.

  • Entfernen Sie die Erdung von Spannungsversorgungsleitungen.

  • Führen Sie alle vom Hersteller empfohlenen Anlauftests durch.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.