DOCA0236RU-00

Эксплуатация и регулировка

Следующие меры предосторожности приводятся в соответствии со стандартом NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (версия на английском языке имеет преимущественную силу):

  • Независимо от мер предосторожности, принятых при разработке и производстве оборудования, а также при подборе компонентов и их номинальных характеристик, при неправильной эксплуатации такого оборудования возможно возникновение опасностей.

  • Иногда возможно нарушить регулировки оборудования, что может привести к его неудовлетворительной или небезопасной работе. Всегда используйте указания изготовителя в качестве инструкций при регулировке функциональных возможностей. Персонал, имеющий доступ к таким регулировкам, должен быть ознакомлен с указаниями изготовителя оборудования, а также с техникой, используемой с электрооборудованием.

  • Оператору должны быть доступны только фактически необходимые регулировки. Доступ к другим элементам управления должен быть ограничен, чтобы предотвратить неавторизованные изменения эксплуатационных параметров.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?