Концепция TeSys island
TeSys island описывает открытую модульную распределенную систему ввода-вывода, состоящую из различных модулей, установленных на объединительной плате в DIN-рейке.

|
A |
Модуль удаленного подключения |
|
B |
Модуль аналогового ввода-вывода |
|
C |
Модуль цифрового ввода-вывода |
|
D |
Интерфейсный модуль напряжения |
|
E |
Стандартный пускатель |
|
F |
Пускатель SIL (уровень полноты безопасности) |
|
G |
Интерфейсный модуль SIL |
|
H |
Интерфейсный модуль питания |
Устройство TeSys island действует в качестве узла в сети fieldbus. Модуль удаленного подключения является основным модулем устройства. Модуль удаленного подключения обеспечивает внутреннюю связь с модулями TeSys island посредством ленточных соединительных кабелей и внешнюю связь по протоколу Modbus TCP.
Для получения дополнительной информации см. Системное руководство TeSys island.