Терминология, заимствованная из стандартов
Технические термины, терминология, символы и соответствующие описания в данном руководстве или непосредственно на устройстве, в целом, заимствованы из терминологии или определений, приведенных в международных стандартах.
В области систем функциональной безопасности, приводов и общей автоматизации к таким терминам относятся, без ограничения, термины «безопасность», «функция безопасности», «безопасное состояние», «отказ», «сброс отказа», «неисправность», «поломка», «ошибка», «сообщение об ошибке», «опасный» и т. п.
Применяемые стандарты:
|
Стандарт |
Описание |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Контроллеры программируемые, часть 2: Требования к оборудованию и испытания. |
|
ISO 13849-1:2015 |
Безопасность оборудования: Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Общие принципы проектирования. |
|
EN 61496-1:2013 |
Безопасность оборудования: Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1: Общие требования и испытания. |
|
ISO 12100:2010 |
Безопасность оборудования. Общие принципы проектирования. Оценки риска и снижения риска |
|
EN 60204-1:2006 |
Безопасность машин. Электрическое оборудование машин. Часть 1: Общие требования |
|
ISO 14119:2013 |
Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора |
|
ISO 13850:2015 |
Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования |
|
IEC 62061:2015 |
Безопасность машин. Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления и контроля |
|
IEC 61508-1:2010 |
Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Общие требования. |
|
IEC 61508-2:2010 |
Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Требования к электрическим, электронным, программируемым электронным системам, связанным с безопасностью. |
|
IEC 61508-3:2010 |
Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: Требования к программному обеспечению. |
|
IEC 61784-3:2016 |
Промышленные сети. Профили. Часть 3: Функциональная безопасность полевых шин. Общие правила и определения профилей. |
|
2006/42/EC |
Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию |
|
2014/30/EU |
Директива по электромагнитной совместимости |
|
2014/35/EU |
Директива по низковольтному оборудованию |
Кроме того, термины в настоящем документе могут использоваться, если они заимствованы из других стандартов, в том числе:
|
Стандарт |
Описание |
|---|---|
|
IEC 60034 |
Машины электрические вращающиеся |
|
IEC 61800 |
Электрические приводные системы с регулируемой скоростью |
|
IEC 61158 |
Передача цифровых данных для измерения и управления. Полевая шина для систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами |
Наконец, термин «зона производства работ» может использоваться при описании определенных опасностей. Термин имеет значение, определенное для термина «опасная зона» в Директиве по машинам, механизмам и машинному оборудованию (2006/42/EC) и в стандарте ISO 12100:2010.