DOCA0236RU-00

Конфигурация IP-адреса TeSys island

Для конфигурации IP-адреса TeSys island выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Дважды щелкните ЦПУ в окне DTM Browser (Браузер DTM).

Результат: На экране отобразится окно конфигурации устройства.

2

Выберите меню TeSys island device > Address Setting (Устройство TeSys island > Параметры адреса) и настройте IP-адрес TeSys island.

3

Щелкните Apply (Применить).

4

Щелкните значок сборки () на панели инструментов.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?